This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:关于最大电流消耗

Guru**** 2526070 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/844595/iso1176-about-current-consumption-max

器件型号:ISO1176

您好!

您能告诉我 ISO1176最坏情况下的电流消耗吗?

1.Vcc=5V,终端电阻= 50 Ω,采样率=20Mbps
客户希望了解上述情况下的最大电流消耗。

您可以检查随附的文件吗?
  对于此电路、请告诉我最大电流消耗。
客户电源供应下降很糟糕。 因此、他们希望知道最大电流消耗。

e2e.ti.com/.../ISO1176.pdf

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    虽然20Mbps 的数据不准确、但我们有25Mbps 的数据。 在54欧姆负载下、Icc1 + ICC2为86mA。 一个良好的经验法则是将该数字乘以1.5、以考虑最高温度下的最大电流。

    尊敬的、

    Lucas Schulte