This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:ISO1432B 关于 MTBF

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/844211/iso1432-iso1432b-about-mtbf

器件型号:ISO1432

尊敬的:

我们的客户 想要计算 MTBF、

请向我们提供 ISO1432B 的相关数据。

 

如有、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    感谢您发帖到 E2E! 我们将确认 ISO1432B 的 MTBF/FIT 率、并将在今天稍后跟进。


    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、  

    感谢您的耐心等待。 请参阅以下 MTBT/FIT 数据:

    器件 时基故障 MTBF
    ISO1432 0.5. 2.00E+09

    此致、  

    Dan