This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050应用

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/584166/iso1050-iso1050-application

器件型号:ISO1050

大家好、团队、

我的客户使用 ISO1050、原理图如下所示。

它们测试 CAN 差分信号(引脚7和 PIN8)和 TXD (引脚3)的波形。  黄色表示 CAN 差分信号、 信号边沿有振铃、但 TXD 波形(红色)非常好、CAN 通信也正常。 请帮助检查 CAN 差分信号是否 正常? 谢谢

此致、

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、南方、

    为了更好地了解系统、我们提出了几个问题、
    1) 1)是否安装了121 Ω 电阻和两个4.75k 电阻?
    2) 2)原理图中的 LB 是什么?
    3) 3)总线另一侧是什么?
    4) 4)如何测量差分信号? 使用差分探头? 两个单端探头?

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tejas、

    请参阅以下我的意见、请提供您的意见、谢谢

    1.仅安装4.75k 电阻

    2.磅为铁氧体磁珠

    下面是总线电路原理图的另一侧

    4、是的、他们使用差分探头

    此致、

    南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、南方、

    振铃通常是由于通信波的反射引起的、这通常是 由于信号转换时网络中的阻抗不匹配而引起的。 阻抗不匹配主要发生在非端接节点上、也是由于使用的电缆类型。 在振铃快速收敛之前、不会出现数据错误、只有在实际系统具有很长的电缆或非常高的数据速率时、振铃才可能导致数据错误。  

    通常、每个电缆端都使用端接电阻器进行端接、以消除线路反射。 端接电阻值与电缆的特性阻抗相匹配、对于标准电缆、该阻抗为120 Ω。 您能不能检查客户是如何以4.75k 欧姆的电阻到达的。 它们是否可以尝试使用120欧姆进行测量?

    您能否检查差分信号的振幅(电压)、因为它与波形不是很清楚、还请检查电缆长度、节点数和系统中使用的最大数据速率。

    此致

    Tejas