This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7340C:输入阈值

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/583341/iso7340c-input-threshold

器件型号:ISO7340C
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT1G14

大家好、团队、

请提供"正向输入阈值"和"负向输入阈值电压"、因为数据表中的方框图显示了施密特触发器。 施密特触发器数据表(例如 SN74AHCT1G14)通常具有这一规定。

我还注意到指定的阈值电压为480mV (5V 电源时)、但第3页告诉我:"ISO734x-Q1器件具有 TTL 输入阈值、可在3V 至5.5V 电源电平下运行。"

据我所知、5V 时的 TTL 阈值低至低于<=0.8V、高至>= 2.0V。 这与480mV 不匹配(第9页)。

请告诉我错误的地方。

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    请在下面找到我的解释。
    "建议运行条件"(第7.3节)中提到了高电平和低电平阈值电压
    如您所述、该器件可保证高电平>= 2.0V、低电平<=0.8V。 但是、从高到低和从低到高的实际开关点将介于0.8V 和2.0V 之间。 正向和负向开关点将介于0.8V 和2.0V 之间、以便确保建议的工作条件。

    正向阈值与负向阈值之间的差值为480mV。 这就是参数 VI (HYS)= 480mV 提到的情况。

    希望这能解答您的疑问。

    此致、
    Anand Reghunathan