This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:UVLO 功能

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/583380/iso7721-uvlo-function

器件型号:ISO7721
主题中讨论的其他器件: ISO7821

您好!

ISO7721具有 UVLO 功能。 ISO7821中没有 UVLO 功能。
您能告诉我 UVLO 运行时的输出状态吗? 它是 Hi-Z 吗?

从 Vcc 超过 UVLO 上升阈值到输出使能是否有延迟?

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji、

    ISO7721的输出状态遵循数据表第18页的真值表"表2"。 仅供参考的 ISO7821还集成了 UVLO 功能。

    器件中的大多数模块都通过 VCC 斜升进行加电、电压达到 UVLO 阈值和使能之间的延迟在很大程度上取决于 VCC 斜升速率、无法进行量化。


    此致
    Tejas