This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:功耗

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/582200/iso1541-power-consumption

器件型号:ISO1541

您好吗?请告诉我 标准 I2C 通信的最低电流消耗。

当我们在两个 VCC 引脚上都有3.3V 电压时?

此致、

Kamal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kamal、

    ISO1541在3.3V 工作电压下的最小流耗通常在侧1为2.1mA、侧2为1.7mA 的范围内。
    这些电流值是指上拉电阻器和总线电容/负载不存在并且 I/O 引脚对各自的接地短路的情况。

    I2C 通信期间消耗的电流还取决于系统上的上拉值和总线电容、以及通信发生的数据速率。

    您能否与我们分享这些详细信息、以便更好地估算您的系统的电流?

    此致、
    Anand Reghunathan