This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:采用 ISO1540的多节点隔离

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/579408/iso1540-multinode-isolation-with-iso1540

器件型号:ISO1540

尊敬的所有人:

我正在研究 ISO1540器件、以便将主器件与从器件进行电隔离。

我的系统有4块板、每个板都带有微控制器、它们在 PCB 中是相同的。

电路板1充当总线主控、而其他3个电路板在总线上是从器件。 我想通过直流/直流转换器将主器件和从器件与 I2C 总线进行电隔离。

我在下面附上我的设计。 是否有可能实现这一点?

  

谢谢  

第22段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是的、这是可以实现的。
    请注意、在 SDA 和 SCL 上有右上拉电阻器

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在信号的上升时间方面、并联两个器件是否会出现问题? 我们的目标是禁止在器件之间形成接地环路。

    由于我处于设计阶段的末尾、我希望构建电路、而不在最终原理图中进行测试。
    那么、如果可能存在时序问题、我会有点担心?


    谢谢
    第22段
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我这些板之间的相互放置距离有多远吗? 这些电路板是否共用总线侧接地? (GND2)

    如果选择上拉电阻器来实现所需的上升时间值、并联连接2个器件不应成为问题。

    总线侧接地应该被连接在一个公共点上(形成一个星形连接)以大大减少潜在的接地环路。

    此致

    Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电路板之间的距离仅为50 cm。 它们在微控制器侧不共用公共 GND、但会连接到总线侧的公共 GND。 是的、我们将在 PCB 布局上处理星形连接。

    在 I2C 接口中、我们希望确保设计符合 I2C 中的时序要求。
    具体而言、需要考虑隔离通道的传播延迟以及隔离通道之间的传播延迟不匹配、以确保产生的接口满足 I2C 要求。 您能否评论一下此设计是否会对延迟产生重大影响?

    谢谢
    Sns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在本设计中、传播延迟不应成为问题。 I2C 作为一种协议对最大总线电容和上升时间施加限制、因此必须设计系统来满足这一要求。 通过这种方式、系统中使用的最大数据速率是多少?

    此外、为了更深入地了解、您是否希望系统中存在噪声环境、以及所有四个电路板都是由相同的主电源供电(可能通过不同的电源树点、但也可能来自相同的主电源、例如电池或 SMPS)。

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们打算将此设置用作@100kHz 或最大值的慢控制时钟 400kHz。

    嗯、不是因为我们的环境不是那么嘈杂、因为我们避免了整个系统的接地环路。
    每个电路板都有自己的电源和 GND。 尽管将来所有 GND 都可以通过接地连接。

    我还想知道数据表中的含义

    ISO1540适用于多主机应用。 对于可由从器件进行时钟扩展的应用、应使用 ISO1540器件。 什么是时钟拉伸?

    此致

    Sns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常、主器件处理系统中的时钟、而从器件发送数据或接收数据(双向通信)以响应时钟边沿。 时钟拉伸是从器件用来指示主器件正忙的一种机制。 例如、当主器件完成数据传输、并且从器件仍在处理数据、或者如果从主器件请求的数据未就绪、则从器件将 SCL 线路保持为低电平以指示其繁忙状态、主器件等待直至从器件释放 SCL 线路。

    对于需要时钟扩展的应用、必须使用 ISO1540双向 I2C 器件。

    此致
    Tejas