This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:TI 是否有 ISO1541等25MHz 双向数字隔离器?

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO7321C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/580961/iso1541-does-ti-has-25mhz-bi-directional-digital-isolater-like-iso1541

器件型号:ISO1541
主题中讨论的其他器件: ISO7321C

大家好、

TI 是否有 ISO1541等25MHz 双向数字隔离器?

如果不是、我们是否会在不久的将来有一个呢?

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最快的 μ I²C 速度是5MHz 的超快速模式。

    这是针对什么应用? 您是否确实需要双向信号(即、同一信号线上的两个方向)、而不是相反方向的两个单向信号(如中所示、ISO7321C)?