This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO721:ISO721输出端缺少脉冲-与噪声相关的问题?

Guru**** 2822505 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/580368/iso721-missing-pulses-on-the-output-of-iso721---noise-related-issue

器件型号:ISO721

尊敬的所有人:

我使用的是 ISO721电镀锌。 将微控制器的 PWM 信号隔离到 MOSFET 的栅极。 隔离和栅极驱动器的原理图如下所示:

具体而言、来自 uC 的 PWM 信号为0V 至3.3V、而隔离器的电源为+5V。 这就是我使用具有 TTL 逻辑输入的 ISO721的原因。

以下波形以黄色(0V-3.3V)显示了测得的隔离器输入信号、以品红色显示了 MOSFET 栅极信号。

这些波形清楚地表明、尽管输入是逻辑高电平、但输出是低电平。

我跟踪了该问题、并直接在隔离器输出端和栅极处进行测量。

我不是100%清楚隔离器中到底发生了什么、以及这种行为的原因。 根据您的数据表、根据我在遵循您的设计指南方面的最佳知识、隔离器的布局如下所示:

我向您的专家提出的问题:

 您是否在 DIG 中看到过这种行为(或类似行为)。 隔离器、并了解导致这种情况的原因? 去耦电容器(100nF)距离隔离器的引脚约2.5mm。

如果您需要更多信息、请随时告诉我。

谢谢你。

BR、

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    要进一步了解该问题、请提供以下详细信息:
    1) 1)观察到的脉冲缺失的频率如何?
    2) 2)您能否在脉冲丢失持续时间内监控 ISO721的 VCC1和 VCC2。
    3) 3)电路板上的任何特定事件期间是否观察到脉冲缺失? 是否有模块通电/断电? 或任何其他事件。


    此致
    Tejas