This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S-Q1:该器件可吸烟、引脚5不是

Guru**** 2537850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/575063/iso5852s-q1-the-device-is-smoking-not-pin-5

器件型号:ISO5852S-Q1

我使用的是 ISO5852SQDWRQ1、 该器件可吸烟、而不是引脚5

我的操作与建议的数据表完全相同(图49)。 IC 在引脚5上冒烟并烧坏。 我使用了另一个、但仍然相同

我的电流限制为1安

请提供任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haider、

    如果您能与我们分享您的电路原理图、这将有助于我们了解这种情况。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚才做了图49。 我将其测试为开环。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图49的配置适用于我们。 在不了解电路的确切设置情况下、很难帮助您调试电路。 我建议您仔细检查电源连接、以确保 VCC 和 GND 之间没有短路。 为了简化问题、您可以将 DESAT 引脚连接到 VEE2、并移除 DESAT 二极管。 让我知道它的工作原理、我们可以进行更多讨论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵建议。 现在、在我完成了您的建议后、它可以正常工作。