This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:J1708和 RS485电路

Guru**** 2546730 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/576277/iso3082-j1708-and-rs485-circuit

器件型号:ISO3082

您好、先生、

我 知道 J1708和 RS485可以共享同一个收发器、但控制方法稍有不同。

J1708上有一个节点负载电路、如下所示。

我想使用 ISO3082在一个电路中同时支持 J1708和 RS485、这是可行的吗?

我是否可以知道 RS485的节点负载电路是否正常?

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、J1708协议使用 RS-485收发器。

    您能否共享节点负载电路图像? 我无法看到任何附件。

    此致、
    Anand Reghunathan