This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3080:隔离直流电平、而不是更高的数据速率

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/574633/iso3080-isolation-of-dc-level-as-opposed-to-higher-data-rate

器件型号:ISO3080

您好!

是否有人可以确认 ISO3080是否可以传输直流电平?

数据表描述了其传输速率高达20mbps 的能力、但我找不到有关最小频率的详细信息。

在我看来、由于它是一个"电容"耦合器件、因此数据的频率最低、因此传输一个简单的逻辑状态(标称为直流)时、它将无法执行。

请有人告诉我它是否可以传输直流电平、如果不可以、TI 会做哪些器件来传输直流电平?

非常感谢

j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    ISO3080可以发送直流电平、

    内部架构可调制低速数据速率、从而通过电容隔离栅进行传输。

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tejas、

    那么、为了澄清、如果我有 一个信号连接到 ISO3080的输入、并且在 一个不确定的时间段(10分钟~ 10小时....)内处于逻辑'1'状态、那么输出将同时处于相应的'1'状态?

    我的应用需要逻辑信号通过隔离栅 (ISO3080)并长时间保持状态 (1或0)。 ISO 3080会这样做吗?

    此致

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是的、如果输入在一个不确定的时间段内保持在逻辑状态"1"、那么输出也将在同一个不确定的时间段内保持在"1"。

    此致、
    Anand Reghunathan