This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:限流电路

Guru**** 2896180 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/574366/iso1176-current-limiting-circuit

器件型号:ISO1176

您好!

根据 ISO1176数据表、不清楚它是否具有内置限流电路。

如果没有、我是否正确地假设最大安全电源电流为157mA (第19页)?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    ISO1176没有内置限流电路。

    ISO1176数据表的安全限值部分声称、如果外部事件损坏 ISO1176的输入或输出、那么此类外部事件可能会留下一条从输入/输出到接地或 VCC 的低电阻电流路径。
    在这个外部事件损坏 ISO1176并离开一个低电阻电流路径后、如果有一个外部源强制电流进入(或吸收电流从) ISO1176中流出、那么此类电流将增加芯片的温度。
    如果此类电流不受限制或“足够高”,则裸片温度可能会超过 ISO1176的绝对最大额定值,因此隔离栅可能会发生故障。

    因此、在系统设计中、您需要将最大电流电源限制在157mA 以下。

    此致
    Tejas