This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:SSOP 版本

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/571186/iso7740-ssop-version

器件型号:ISO7740

您好!

ISO7740的 SSOP 封装是否有路线图?
我们的客户要求使用低 I/O 电压(低于2.5V)和小型封装(SSOP)器件。
由于 FPGA IO 电压降低,因此从现在开始,它们可能不使用3.3V、2.8V IO。

此致、
Ryuji Asaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji、

    是的、我们的路线图中有 DBQ (QSOP)封装 ISO7740器件、您可以参阅 ISO7740数据表以了解封装详细信息。

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tejas、

    谢谢你。
    您能告诉我 ISO7740 DBQ 封装的时间表吗?

    此致
    Ryuji Asaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji、

    请分享您的电子邮件 ID 以了解更多详细信息。

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tejas、

    这是我的电子邮件 ID。

    asaka-r@clv.macnica.co.jp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tejas、

    您是否向我的地址发送了电子邮件?
    我还没有收到您的电子邮件。

    asaka-r@clv.macnica.co.jp

    此致、
    Ryuji