This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:ISO7720的电源电流和数据速率问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1183173/iso7720-supply-current-and-data-rate-question-for-iso7720

器件型号:ISO7720

尊敬的 TI 员工:

我想讨论 ISO7720的电源电流 Icc2。

如果使用5V 电源电压和电源电流、则 ISO7720是内部自动使用数据速率3Mbps? 对吧?

2.传播延迟时间规格是否与数据速率相关?  

最小值6ns -> 1Mbps @ Icc1 1.8mA、ICC2 1.3mA

典型值11ns -> 10Mbps @ Icc1 1.9mA、ICC2 2.2mA

最大值16ns -> 100Mbps @ Icc1 2.5mA、ICC2 11.6mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系、请允许我回答您的问题。

    1.用户将无法控制器件电流消耗,我们只能在给定的数据速率/测试条件下运行器件,电流消耗将相应地跟随。 当器件在 VCC2 = 5V 时以3Mbps 的数据速率运行时、最大 ICC2将介于1.9mA (1Mbps 规格)和3mA (10Mbps 规格)之间。

    2.数据速率对传播延迟没有任何影响。 传播延迟变化是由工艺(采样间差异)、电压和温度引起的。 单独的 VCC 电压表中已经包含了电源引起的变化。 因此、6ns 至16ns 的变化主要是由工艺和温度引起的。

    请注意、数据表的最小/最大传播范围是最坏情况下的统计范围。 在您的典型实验室测试期间、您将不会看到样片达到这些限值。 例如、请参阅数据表中提供的传播延迟曲线图14 (也复制在下面)。 如该曲线所示、对于大多数样本、实际测试数据将低于数据表限制。 极少的最坏情况将接近限值。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    非常感谢!

    如您所述、如果输入信号是 PWM、周期为500kHz。  我是否可以知道 ICC2的电源电流为 1.3-1.9mA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的理解是正确的。 如果输入信号频率为500kHz (与1Mbps 相同)且 VCC2为5V、则 ICC2通常为1.3mA、最大值为1.9mA。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao