This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:[CITECH]原理图审阅请求

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1182816/isousb211-citech-schematic-review-request

器件型号:ISOUSB211

大家好、TI 支持团队

已收到客户请求审查所附电路。

这是使用 ISOUSB211的原理图。

请查看。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    假日季的回复将延迟、我们将在返回办公室时进行审核并提供反馈。

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    感谢您分享原理图以供审阅。 请查看以下我的评论反馈、

    1. 1侧(主机侧):
      1. 我看到原理图中大多数电源引脚上都缺少去耦电容器。 去耦电容器是器件正常运行所必需的、否则器件将无法满足数据表规格、甚至可能无法正常运行。
        1. 有关所有电源引脚的建议去耦电容值、请参阅数据表中的第9节。
        2. 另请参阅图10-1、了解具有去耦电容器的示例原理图。
      2. 根据已组装和未组装(NC)的电阻器、我可以做以下几点。
        1. VBUS1电压为5V。
        2. 3.3V 的 V3P3V1电压由内部 LDO 生成。
        3. VCC1和 V1P8V1引脚由1.8V 外部电压供电。
        4. 假设有上述连接、这看起来很好。
      3. 对于 EQxx 引脚、您可能需要提供上拉和下拉电阻器、以便至少在原型原理图中对这些电阻器进行试验、以在测试期间实现最佳性能。
      4. 假设主机还将支持外设充电、则 CDP 广播只需在下行外设侧、即本例中的第2侧进行。 因此、CDPENZ1应设置为高电平、而 CDPENZ2应保持低电平、以仅支持第2侧的 CDP 广播。
    2. 2侧(外设侧):
      1. 我看到原理图中大多数电源引脚上都缺少去耦电容器。 去耦电容器是器件正常运行所必需的、否则器件将无法满足数据表规格、甚至可能无法正常运行。
        1. 有关所有电源引脚的建议去耦电容值、请参阅数据表中的第9节。
        2. 另请参阅图10-1、了解具有去耦电容器的示例原理图。
      2. 根据已组装和未组装(NC)的电阻器、我可以做以下几点。
        1. VBUS2电压为5V。
        2. V3P3V2提供3.3V 电压
          1. 请注意、当为 VBUS2提供5V 电压时、使用内部 LDO 生成 V3P3V2。 因此、无需将3.3V 外部电压连接到 V3P3V2。
          2. 如果您不想使用内部 LDO、则将3.3V 外部电源连接到 VBUS2和 V3P3V2。
        3. VCC2和 V1P8V2引脚由1.8V 外部电压供电。
      3. 对于 EQxx 引脚、您可能需要提供上拉和下拉电阻器、以便至少在原型原理图中对这些电阻器进行试验、以在测试期间实现最佳性能。
      4. 假设主机还将支持外设充电、则 CDP 广播只需在下行外设侧、即本例中的第2侧进行。 因此、CDPENZ2连接在原理图中看起来良好。
      5. 我看到原理图在 USB 连接器的5V 引脚上使用10µF + 100nF。 请注意、USB 标准要求该5V 电压具有120µF μ F 电容器、以支持外围器件的浪涌电流要求。 有关更多详细信息、请参阅数据表的第10.1.1节和图10-1。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao