This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:逻辑高电平值

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1182639/iso1540-logic-high-value

器件型号:ISO1540

大家好、为了进行直流分析、我们能否获得 ISO1540D 的 VOH 最小值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    感谢您的联系。

    由于 ISO1540的输出只能为低电平或开路、因为它们是集电极开路、因此无法为器件输出定义 VOH 规格。 外部上拉电阻器决定 VOH 值。

    大多数 MCU 输入将具有高输入阻抗、因此、您应该看到 VOH =~VCC、因为这些 MCU 输入消耗的电流和上拉电阻器上的压降将可以忽略不计。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢