This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电缆侧以太网 ESD 保护

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1181900/cable-side-ethernet-esd-protection

主题中讨论的其他器件:ESD204

您好!

TI 是否为保护以太网线路免受磁性变压器电缆侧 ESD 瞬变影响的产品提供了建议? (前置磁性元件)

谢谢、

本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domnick:

    我们通常建议在磁性元件之后放置 ESD 保护、由于布线较长以及接地显著变化、连接器侧可能会出现非常高的浪涌。 通过在 PHY 和磁性元件之间放置二极管、您还可以获得额外的变压器保护。 客户是否有理由在磁性元件之前使用 ESD 保护?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    在这种情况下、在引入磁性元件之前、在几个电路板之间进行了一些连接、目的是帮助限制这些组件上的任何问题。 连接器旁边基本上没有足够的空间用于磁性元件、但可能需要 ESD 保护。

    谢谢、

    本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominick、您好!

    您能否提供原理图、以便我提供更好的建议? 对于初级侧以太网保护、我们建议按 如下所示连接二极管以 实现线对线保护:

     

    可以在此处使用 ESD204等器件。  

    此致、

    Sebastian