This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:残酷地停止,不再启动

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1177765/sn6507-brutally-stops-and-does-not-start-again

器件型号:SN6507

各位专家:

请帮助 您了解 SN6507DGQR 在哪些条件下可以停止而不重新启动?

我们的客户 已经检查过、他们没有过压(他们有12V VCC)、其电流标称值为100mA、他们有一个大约35k Ω(因此大约700mA)的 RILIM。

 一旦它们 "切换"(通过10kohm 电阻器短时间施加 GND、然后重新连接到 VCC)、EN/UVLO 引脚就会继续正常运行。  

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    感谢您的联系。

    您能否将原理图作为审查的第一步、并确保原理图中的所有内容都正常?
    此外、请注意应用的输入电压(假设为12V)、所需的输出电压、所需的输出电流、开关频率、RDC 等设计参数。

    我还想知道连接到 EN/UVLO 引脚的是什么、我假设您要共享的电路也包括这一点。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar 和 Gerald、大家好、我是这个问题的发起者、在上面可以找到原理图和一些评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Frd é ric 和 Gerald、

    Koteshwar 正在研究这一问题、并将在 下周初对原理图进行审查。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    感谢您分享原理图以供审阅。

    我看到 EN/UVLO 引脚上使用了一个开关将其连接到 VCC。 您能否确认这是常开或常闭开关?
    EN/UVLO 引脚上的电压必须大于1.6V 才能使能器件并使其正常工作。 您能否确认开关是否已关闭进行测试?

    我还看到一条说明未安装 RDC 和 RSR 的注释、您能否确认我的理解是否正确?

    如果 EN 引脚电压大于1.6V 且未安装 RDC/RSR、但您仍面临问题、您能否详细说明问题的确切内容以及发生时间? 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    1.开关是一个“双稳态”DIP 开关,可以手动打开或关闭。 默认情况下、我们将其打开、当问题发生时、我们会手动将其关闭、然后再次打开、操作将恢复。 因此、EN/UVLO 上的电压肯定远高于1.6V。

    2.是未安装 RDC 和 RSR。

    3因此、如果用于激活继电器(线圈、请参阅下面的原理图)、则为12V 电源。 这不会导致任何问题、因为我们可以正常"打开"继电器、但 SN6507会在稍后突然关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    感谢您的意见、这有助于我更好地了解问题。
    您能否帮助我了解以下信息以帮助调试问题?

    1. 我是否可以知道继电器接通后多久、器件会关断?
    2. 问题是始终发生还是仅随机发生几次?
    3. 我不确定继电器的电感是否会导致过载电流情况、因为继电器似乎没有任何电流限制。 我是否可以知道通过继电器的端子1和16所需的最大电流是多少?
      1. 通过添加一个与继电器串联的串联电阻器、可能有助于限制电流。
      2. 或者、这也可能有助于增加连接在12V 电源轨上的电容。
    4. 是否可以共享 SN6507 12V 输出的电压和电流波形?
      1. 基本上是出现在继电器上的电压和流入继电器的电流。

    请务必提供有关上述问题的意见、以帮助进行调试、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

      在我们进行密集测量会话之前、您能告诉我们 SN65017停止的预期原因是什么?  

    以下是您的问题的一些答案

    时间各不相同、看起来与继电器触点上存在的信号"或"无关"(继电器触点在"理论上"与线圈进行电隔离)。 只要继电器触点上没有任何信号(24V 方波、如@ 100kHz)、SN6507就会正常运行。 因此、我不希望线圈本身出现任何问题。

    2.只要我们重新启动一次、"停止"就会发生、但在切换 DIP 开关后、它工作正常(至少在我们测试的第一个电路上)

    3和4如有必要、我们稍后将进行测量。 继电器是 Panasonic DSP2A-DC12V。 它具有480欧姆线圈电阻和25mA 标称电流。 继电器的启动不是问题。 因此、我确定线圈本身不是问题所在、如果有问题、可能是继电器触点和线圈触点之间的电容耦合、但如果是、SN65017会有什么停止作用?

    谢谢

    Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    感谢您分享继电器器件型号并回答我的许多问题。

    1. SN6507流入480Ω Ω 电阻的25mA 电流不应成为问题、我同意您的看法、即线圈本身似乎不会成为问题。
    2. 很有意思的是、继电器触点上没有24V 100kHz 信号不会导致问题、而存在信号会导致问题。
      1. 您还提到切换 DIP 开关会使其每次都能正常工作。
    3. SN6507有许多不工作的方法、下面是我可以想到的一些方法。
      1. VCC 低于 UVLO
      2. EN/UVLO 低于1.5V
      3. 超过设定的输入电流限值(本例中为700mA)
    4. 我知道、这些在您的设计中得到了很好的考虑、但外部因素可能会干扰和导致这些因素与设计的预期不同。 我不确定24V 100kHz 信号在这方面的作用、了解这一点的最佳方法是在器件不工作或开始失效时在整个电路中查找其布线。
    5. 此时、我认为不一定需要流入线圈的电流、但如果您要测试电路板、并且这是您可以轻松捕获的内容、那么或许可以排除那里的任何问题。
      1. 电压波形将有助于确定器件停止工作时、输出会发生什么情况。 如果输出仅保持0V、或者它打开/关闭、从而保持较低的平均直流电压。
      2. 当器件停止工作时、开关是否完全停止、或者它是否处于切换、检测到问题并关闭然后重复的断续模式? 验证这一点的最佳方法是监控 SW1/SW2波形。
      3. 由于 DIP 开关切换有助于电路再次工作、因此在发生故障期间和故障后监测 EN/UVLO 波形是值得的、以查看该电压如何变化。
      4. 还请说明故障发生时是否还有其他事情要做。 就像有 EMC 测试一样、变化是24V 信号、是产品中任何其他位置的负载变化。 任何其他类似的详细信息也将有助于调试。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    我正在检查您是否对此问题有任何更新。 如果您仍然看到问题、如果是、请考虑进行上述实验并共享所需信息。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao