This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7231C:有关输入电压下冲的问题

Guru**** 2868650 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7231C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1181785/iso7231c-questions-about-the-input-voltage-undershoot

器件型号:ISO7231C

器件在其"IN"引脚上看到一些下冲;低至~-1.6V 最大值
低于-0.5V (数据表中的绝对最大限制)的总时间小于1[ns]  

我们是否可以对这种下冲给出任何意见?
(我正在确认测量值;但它们是使用差分低电容探针直接在 GND 引线短的引脚上进行的)

此外、ISO7231C 的 P2P 更新是哪个部分? ISO77xx?

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    感谢您的参与。 如果偶尔发生这种情况、则1ns 脉冲是可以的、并且器件不应受到负面影响。  

    此器件的 P2P 更新可在 ISO67xx 或 ISO77xx 系列中找到。 但愿这对您有所帮助。

    最棒的
    Andrew