This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3080:ISO3080未按预期运行

Guru**** 2891270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3080, LP2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1176930/iso3080-iso3080-not-performing-as-expected

器件型号:ISO3080
主题中讨论的其他器件: LP2992

尊敬的团队

 请帮助我了解所附的 ISO3080图片是正品 TI 产品还是假冒产品。

我们在生产过程中面临着一个严重的问题我们最近购买的新芯片型号没有达到预期的性能、我们之前购买的芯片没有问题。

我们发现新芯片上的徽标不同、文本打印不是刻印。

谢谢

Ranjit Singh Laishram

马德拉斯国际研究所

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ranjit、

    感谢您的联系。

    要检查您的器件是正品 TI 器件还是假冒器件、请遵循以下链接中提供的指南、并将请求的信息提交给客户支持中心。

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html?keyMatch=COUNTERFEIT

    同时、请分享有关您观察到的故障的更多详细信息、以便我们可以评论真正的 TI 器件是否会出现此类故障。 另请说明已测试了多少个新的可疑器件以及有多少个器件发生了故障。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar

     我们在大约63个电路板上发现了问题、我们观察到新芯片中的 R OUT 始终为低电平、而工作芯片在上电后将为高电平

    请找到工作板和非工作板的附加波形。

    Non WorkingWorking

    这里、蓝色线表示 R、黄色线表示 D

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    Ranjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ranjit、

    感谢您分享更多信息。

    您能否共享原理图、以便我可以审阅并确保原理图中没有任何错误?
    您是否还可以确认您使用的 VCC1电源斜升时间是多少? 即、VCC1从0V 变为最终电压需要多长时间? 如果可能、还请包括 VCC1以及 D 和 R、并显示上电波形。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar

    请查看我们的原理图、Wh 可选择将 uC_5V 切换为5V 或3.3V、但默认情况下为5V 使用 SN6501DBVR A 变压器和 LP2992生成隔离式5V 电源。

    VCC1斜坡时间约为5ms。 我们在逻辑侧使用3.3V 和5V 电压进行了测试

    对于新批量芯片 R (蓝线始终为低电平) VCC 黄色

    带有和旧批处理芯片 R (蓝色线变为高电平) VCC 黄色

    此致

    Ranjit Singh Laishram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ranjit、

    感谢大家分享原理图和波形。

    原理图看起来不错、我没有看到任何主要问题。 由于 VCC2需要更高的电流来驱动 RS-485总线、因此我们建议在现有的0.1µF μ F 电容器中添加一个额外的电容器1µF μ F 或10µF μ F。

    为了使 R 输出在加电时变为高电平、RE\必须为低电平、否则、R 保持在高阻态、并且可通过示波器读取为低电平。 请确认 Re\是否在加电期间变为低电平。

    我还看到第二个波形的 R 输出不是5V、而是显示为大约3.3V、即使 VCC1是5V 也是如此。 您能否重新检查您的测试设置、以了解当预计为5V 时、您在 R 上看到3.3V 电压的原因?

    如果您在测试设置中未发现任何问题、则最好验证这些器件是否为 TI 原厂器件。 为此、请遵循我之前提供的有关如何检查 TI 器件真实性的建议。 我将再次复制以下链接供您参考。 谢谢。

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html?keyMatch=COUNTERFEIT


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ranjit、

    我希望上面提供的所有信息都能帮助您解决这个问题。 如果没有、请按照建议遵循我共享的链接中提供的指南、检查器件是否为假冒器件。

    我将继续、将帖子标记为已关闭。 如果您在遵循反假冒指南后有任何进一步的更新、您可以通过回复此帖子或创建新帖子来联系我们。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao