This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:CDPENx 引脚

Guru**** 2504805 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1181329/isousb211-cdpenx-pin

器件型号:ISOUSB211

大家好

     CDPEN1和 CDPEN2都必须拉高或拉低、对吗? CDPEN1和 CDPEN2是否可以悬空?

    2、如果 CDPEN1 =高电平、CDPEN2 =低电平、ISOUSB211是否仍然可以工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    感谢您的联系、请在下面找到我的意见。

    1. 应将其设置为低电平以启用 CDP 广播。 最好将引脚设为低电平或高电平、以启用或禁用该功能。
    2. 是的、无论 CDPENx 状态如何、USB 通信都应该正常工作。 CDPENx 只需在下行侧启用、即启动 CDP 广播、以便为外设提供1.5A 电流。

    请参阅以下示例图、其中 CDPENZ2设为低电平、以便在下行侧启用 CDP 广播、从而为外设提供1.5A 电流。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao