This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:ISOW7842 Vcc 端子输入电流波形变为三角形是否正确?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842, ISOW7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1180450/isow7842-is-it-correct-behavior-that-isow7842-vcc-terminal-input-current-waveform-becomes-a-triangle

器件型号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件: ISOW7742

大家好、

我的一位客户正在评估 ISOW7842的新产品。  
在以下情况下、它们监控 VCC 端子输入电流波形。

1.在 VCC 和 GND1、VISO 和 GND2之间连接10uF 和0.1uF 陶瓷电容器、最小距离(小于2mm)。

VCC 电压为3.3V、VISO 为5V。

 VCC 侧的输入信号(INA、INB)为 L 电平固定。

VISO  侧(INC、IND)的输入信号为 L 电平固定。

VISO 侧的输出信号(OUTA、OUTB)分别连接到 CMOS 逻辑门 IC 输入端子。

CMOS 逻辑门 IC 的6.VCC 端子连接到 VISO 端子。

它们在 VCC 上观察到三角电流波形(峰值= 400mA、底部电平=接近0mA、波形底部宽度= 5us~8us、峰值电流至下一峰值电流的周期计时=大约50us)。

ISOW7842的这种正确行为吗?

我认为这是在开关时流入 VCC 侧变压器绕组以生成 VISO 电压的电流。
此外、我认为周期很长(像脉冲跳跃模式这样的行为)、因为 VISO 端子负载很轻。
我的理解是否正确?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    感谢您与您的问题联系并分享与您的问题相关的详细信息。

    是的、输入端的三角电流波形是预期的。 您为轻负载条件指定的波形宽度和周期值也是预期值。

    [引用 userid="190215" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1180450/isow7842-is-it-correct-behavior-that-isow7842-vcc-terminal-input-current-waveform-becomes-a-triangle 也是因为 VISO 端子负载较轻、所以我认为周期很长(类似于脉冲跳跃模式的行为)。
    我的理解是否正确?

    您的理解大多是正确的。 该器件未定义工作模式、但会根据负载改变开关频率、从而始终实现最佳效率。 对于较低的灯、开关频率将会更低、而对于较高的负载、开关频率将更高。 因此、您会看到轻负载的开关频率根据器件预期运行情况而降低。

    如果这是一种新的客户设计、我们建议您使用我们的第二代隔离器、该隔离器具有集成式直流/直流 ISOW7742、与 ISOW7842相比、可提供明显更好的性能和更低的辐射。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao