This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:关于2类阈值的问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1180436/iso1212-quesiton-on-the-type-2-thresholds

器件型号:ISO1212

当将 ISO121x 用于2类输入时、我对 L/H 电压阈值有一些疑问。
数据表(第6.9节- p12)在表(下表)中给出了 VIH/VIL

如果给定 Rsense / Rthr 值、该表看起来类似于3类。
您能否 提供2类的值?

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    感谢您的联系。

    电气特性表列出了几个可能适用于多种输入类型的示例值。 请参阅 ISO1212数据表的第9.2.1.2节、了解我们针对给定输入类型使用合适的 RTHR 和 RSENSE 电阻器值的建议。 我还将从数据表复制下面的快照。

    另请注意数据表中同一部分的以下评论。

    或者、您也可以使用以下计算器和输入电阻器值来估算实现的电流和电压阈值。

    用于9V 至300V 直流和交流电压检测的 ISO121x 阈值计算器

    如果您有任何其他问题、请告诉我们、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao