This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7820LL:关于 tsk

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7820LL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1179792/iso7820ll-about-tsk

器件型号:ISO7820LL

HIT 团队、

对于 ISO7820LL、数据表显示该器件的 tsk 为  

TSK (o)  最大2.5ns

TSK (pp) Max4.5ns

这是否意味着4个通道的最大偏斜时间为  tsk (pp)+tsk (o)=4.5ns+2.5ns=7.0ns?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、

    感谢您的联系。

     通道到通道输出偏斜时间(tsk (o))和器件部件偏斜时间(tsk (pp)) 相互独立。 它们不是添加剂。  因此、在确定 最大 输出偏斜时间时、应 使用  tsk (o)表示单个器   件的最大输出偏斜时间、使用 tsk (pp)表示两个单独器件之间的最大输出偏斜时间。

    此致、

    Kenneth