This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:SSC 范围

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1179243/sn6507-q1-ssc-range

器件型号:SN6507-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6507

你(们)好

我们注意到 SN6507具有扩频功能、频率范围是多少? 例如、对于1MHz、SSC 的百分比是多少? 5%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeng、

    感谢您的联系。

    SN6507的展频调制大约为±10%。 我是否可以知道客户申请此数据的原因?


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar

    感谢您的快速回复! 它用于汽车牵引逆变器、客户希望了解电源 IC 的所有频率信息、以避免调幅频带。 我们可以在其他 IC 中找到相应的参数、因此我们将其发布在此处、建议在下一版本的数据表中添加此参数。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeng、

    感谢您的意见和反馈、不胜感激。


    此致、
    Koteshwar Rao