This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:通用逻辑的用例

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1179306/isow1412-use-case-of-general-purpose-logic

器件型号:ISOW1412
主题中讨论的其他器件:ISO7741

大家好、

您能解释一下通用逻辑的功能吗?  

是否需要使用下表了解器件的加电/断电行为?

是否可以使7引脚(OUT)和14引脚(IN)保持断开状态?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma、

    感谢您的联系。

    表10-5列出了 ISOW1412通用输入/输出(GPIO)的真值表、即具有输入和输出引脚名称的通道。 该表指定了 IN 引脚给定输入状态下 OUT 引脚的预期输出逻辑电平。 此表类似于 ISO7741等数字隔离器器件中通常列出的表。

    [引用 userid="520939" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1179306/isow1412-use-case-of-general-purpose-logic "]是否可以同时打开7pin (out)和14pin (in)?

    请参阅以下有关逻辑通道的常见问题解答、这同样适用于 ISOW1412中的 GPIO。 谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/732667/faq-can-unused-channel-pins-on-a-digital-isolator-be-left-floating


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    感谢您的回复。

    这种"通用逻辑"的用途是什么?

    他们需要什么来使用它?

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi、您好!

    感谢后续问题。

    大多数客户通常不需要 GPIO、但有几个客户使用它来监控总线侧电源或其他组件的状态。 这似乎是我们见过的最常用的用途、但完全由客户将其用于他们需要的任何用途、而不是在他们不需要时使用。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao