This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821LL:这是否适用于 MIPI-DPHY?

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1179005/iso7821ll-will-this-work-for-mipi-dphy

器件型号:ISO7821LL

大家好、

客户正在寻找内窥镜系统摄像头电路的隔离器。 该摄像头具有 MIPI CSI 接口 并使用1通道数据(27MHz 最大时钟速度)

我找到了建议该器件的线程、但我想知道 该隔离器是否适用于 MIPI DPHY。

 如果没有、可以使用串行器和隔离器将 DPHY 转换为差分对? 您是否可以 为 串行器、 解串器和隔离器推荐器件或开发板?

谢谢你。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    是的、该器件将在27MHz 数据速率下工作。 请注意、只要数据速率小于100Mbps、SO7821LL 将适用于任何 LVDS 应用。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    最棒的

    Andrew