This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:查看原理图

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1178660/sn6505b-review-schematic

器件型号:SN6505B

e2e.ti.com/.../Power-supply-Isolated_5F00_positive_5F00_negative.pdf

团队、

请查看原理图文件、其中生成正(+5V)和负(-5V)电源。

2.两个电源之间如何共享电流消耗?  

3.较新版本,如果我需要更多的电流,我将把 T1替换为"750316029",是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    感谢您分享原理图以供查看、请在下面找到我的意见。

    1. 原理图看上去基本上不错。 我注意到-5V 电源轨未连接到 D1/D2交叉点、这是生成负电压所必需的。 请参阅以下数据表中的示例原理图。
    2. 两个电源轨之间的功率/电流分配将与次级上两个绕组之间的匹配成正比。 如果这些绕组匹配良好、分布也将类似。
    3. 是的、对于 SN6505B、使用变压器"750316029"获得更高的电流是可以的。
      1. 请注意、变压器数据表中指定的0.9A 电流额定值是指输入电流额定值。 输出电流将以匝数比降低、即总输出电流=输入电流/匝数比= 0.9A/2.1 = 428mA。
      2. 该电流将在每个输出轨之间分摊、在本例中、每个输出轨的电流为214mA。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao