This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOS141-SEP:最小传播延迟

Guru**** 2594950 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOS141-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1178641/isos141-sep-minimum-propogation-delay

器件型号:ISOS141-SEP

您好!

我们希望 将 ISOS141-SEP 用于其中一个电路板、并对传播延迟有疑问。 数据表列出了典型(10.7ns)和最大(16ns)传播延迟、但没有列出最小值。 为了完成我们的时序分析、我们需要的最小值。 这是已知值还是必须假设延迟为0ns?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的提问。 由于该值不在数据表中、因此不能保证该值。 但是、您可以预期 ISOS141-SEP 的最小传播延迟约为6ns。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Andrew