This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式栅极驱动器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1177132/isolated-gate-driver

主题中讨论的其他器件:UCC21530

大家好、团队、

我们正在寻找具有内置 DESAT 感应电路并具有以下规格的隔离式栅极驱动器:

1.通过汽车认证
2.首选电感或电容耦合隔离式栅极驱动器
隔离栅电压大于1500V
4、双通道 IC
5.能够驱动高侧和低侧1700V SiC MOSFET。

谢谢、
Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tejasri、

    感谢您关注 TI 的隔离式栅极驱动器。 根据要求列表、UCC217xx 器件系列非常适合。 它满足所有要求-只是它是一个单通道驱动器。 但是、您可以将其中2个器件用于终端应用。

    1.通过汽车认证
    2.首选电感或电容耦合隔离式栅极驱动器
    3.隔离栅电压高于1500V [最大工作电压2121V 和最大浪涌电压-5700V]
    4.双通道 IC [单通道]
    5.能够驱动高侧和低侧1700V SiC MOSFET。

    也支持 DESAT。

    您可以在以下链接中比较 UCC217xx 系列器件和 ISO5x5x 系列器件的不同变体:

    Differences-between-UCC217xx-and-ISO5x5x.pdf

    希望这对您有所帮助。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    感谢您分享信息。 器件达到要求。
    但我们正在寻找双通道 IC。 请建议使用任何双通道隔离式栅极驱动器。 这会很有帮助。

    谢谢、
    Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Tejasri、

    我们没有具有您所需功能的双通道驱动器。

    最接近的是 UCC21530、但它没有保护功能。  

    此设计中有一个分立式 DESAT 设计示例: https://www.ti.com/tool/TIDA-00448

    我推荐 使用 UCC217xx 器件系列、因为它包含了您所需的所有电路。 这将使您能够优化 PCB 设计、实现可实现最高性能的紧凑布局。

    此致、

    Don