This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111:输出端的 SE1状态

Guru**** 2901720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1178223/isousb111-se1-state-on-output

器件型号:ISOUSB111

在之前的线程中、有人说 SE1不会通过隔离器。  是否存在 SE1可存在于下行端口上的任何条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    感谢您的联系。

    否、在任何测试条件下、ISOUSB 器件不会在两侧产生 SE1。 您已经知道、USB-IF 没有为 SE1定义任何有效状态、并且禁止使用它、因此我们没有任何相关的实现。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao