This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041-Q1:Q1版本与非 Q1版本之间的差异

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7041, ISO7041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1176412/iso7041-q1-difference-between-the-q1-and-non-q1-version

器件型号:ISO7041-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7041

大家好、

我注意到、与 Q1版本相比、ISO7041的非 Q1版本具有更宽的温度范围。 为什么是这样? 我们通常认为汽车级器件应具有最宽的温度范围。

除此之外、如果我们想对这些器件进行多源处理、我们应该注意规格是否存在任何差异?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    感谢您的提问。  Q1 器件经过额外测试、符合汽车所需的 AEC-Q100标准。 AEC-Q100标准使用特定的温度范围、对于 ISO7041-Q1等温度等级1器  件、该标准要求-40C 至125C、因此温度范围更小。

    您可以根据 Q 和非 Q 型号各自的数据表预期其运行。  

    但愿这对您有所帮助。

    最棒的

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的评论!

    您是否对 ISO7041的 Q1版本和非 Q1版本进行了比较? 我注意到它们具有不同的电源电压范围、并想知道还有什么不同吗?

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    遗憾的是、我们没有进行比较。 您已经注意到、Q1版本的电源范围较小。 电源电压范围较小也是由于汽车资质认证过程所致。 这些器件是相似的、并且具有许多共性。 有关器件差异的具体信息和详细信息、请参阅数据表。   

    最棒的

    Andrew