This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:数据表澄清问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1177259/iso1212-questions-for-datasheet-clarification

器件型号:ISO1212

我需要一些帮助来了解图29所示的行为(拉电流/灌电流输入)。
该图似乎显示了交流输入波形、但假设相同的配置也适用于直流、是否安全?

此外、根据数据表第7.1节中的绝对最大值、我看到 VINx/VSENSEx 为±60V。
从这一点开始、我了解使用图29所示的反向连接是安全的。

我知道、那么 SENSE 引脚可以看到电流双向流动。
这里是否有任何需要注意的关键问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    感谢您的联系。

    [引用 userid="403768" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1177259/iso1212-questions-for-datasheet-clarification ]I 需要一些帮助来了解图29 (拉电流/灌电流输入)中显示的行为。
    该图似乎显示了交流输入波形、但假设相同的配置也适用于直流电吗?[/quot]

    该器 件旨在接受直流电压、图29显示了一种允许器件使用交流电压的方法。 如果图29中的配置与直流电压一起使用、 则电路将不会按预期工作、因为只有一个输出(OUT1或 OUT2)会变为高电平。 因此、如果确实要使用具有直流电压的器件、则应使用图28或图16中的图(具体取决于您使用的是灌电流输入还是拉电流输入)。

    [引用 userid="403768" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1177259/iso1212-questions-for-datasheet-clarification±]此外、从数据表第7.1节中的绝对最大值中、我可以看到 VINx / VSENSEx 为60V。
    从这一点上我了解使用图29所示的反向连接是安全的。

    您的理解是正确的。 该器件能够在数据表指定的范围内承受正负电压。

    [引用 userid="403768" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1177259/iso1212-questions-for-datasheet-clarification。]我知道、SENSE 引脚可以在两个方向上看到电流。

    电流仅在施加正电压时流经器件。 施加负电压时、不会有电流通过器件。 这是器件内反极性保护二极管的结果、如功能方框图(第8.2节)所示。  

    [报价 userid="403768" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1177259/iso1212-questions-for-datasheet-clarification "]此处是否有任何需要注意的关键问题?

    只要器件在数据表指定的条件下运行、 它就应该按预期运行。

    此致、

    Kenneth