This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:VCC1≠VCC2条件

Guru**** 2551040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1174650/iso7741-q1-vcc1-vcc2-condition

器件型号:ISO7741-Q1

大家好、

我的客户正在考虑使用此器件。

在数据表中、所有特性显示在 VCC1=VCC2的条件下。

客户是否可以在以下情况下使用此器件?

VCC1=5V

VCC2 = 3.3V

如果它们在这种情况下使用、特性与数据表有很大不同吗?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、您好!

    是的、该器件可针对 VCC1和 VCC2配置不同的电压电平、并可采用建议的设置。

    该器件的参数将遵循数据表中为每个独立 VCC 标记的电气特性。 您可以查看 VCC = 3.3V 以了解与该输出对应的输入和输出特性。  

    希望这对您有所帮助!

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    感谢您的回复。

    我还有一个问题。

    如果我们失去其中一个 Vcc、另一个 Vcc 继续提供电力、该器件是否会损坏?

    我知道、只有一个 Vcc、该功能将会下降。 但我们想知道这种情况是否会导致器件损坏。

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、

    感谢您的跟进。
    仅为一个 VCC 上电而不为另一个 VCC 上电或断电不会导致任何器件损坏。 由于该器件有两个独立的裸片、这些裸片都是独立供电的、因此不为其中的任何一个供电都不是问题。 该器件将遵循数据表中列出的功能表。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao