This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:ISO7721DR 是否可以用作 CAN 收发器的隔离器?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1176506/iso7721-can-the-iso7721dr-be-used-as-an-isolator-for-a-can-transceiver

器件型号:ISO7721
主题中讨论的其他器件: ISO1042

大家好、ISO7721DR (8引脚 SOIC 芯片)是否可以用作 CAN 收发器(差分信号)的前端隔离器? 我注意到一些隔离器专门与 CAN 一起使用、但这一个隔离器不能使用(除非我错过了它?)。 在执行此操作时需要考虑哪些注意事项(如果允许)? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oscar、  

    感谢您的问题、欢迎使用 E2E。 ISO7721是 CMOS 数字隔离器、不能用于隔离差分 CAN 信号。 相反、请考虑使用我们的隔离 式 CAN 收发器 ISO1042、或使用 ISO7721将数字信号与传统 CAN 收发器(如 TCAN1042)隔离。

    但愿这对您有所帮助。

    最棒的

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉、我的问题措辞错误- ISO7721DR 是否可用于将发送/接收(D/R)信号与差分收发器隔离? (下面注明的 D/R 引脚)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oscar、

    感谢您的澄清。 是的、数字隔离器可用于隔离进入 SN65HVD23x D 和 R 的数字信号。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Andrew