This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1412:IEC61162-1/2标准

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1412, ISOW1412, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1175908/iso1412-iec61162-1-2-standards

器件型号:ISO1412
主题中讨论的其他器件: ISOW1412AM26LV31E

大家好、

是否已通过 ISO1412/ISOW1412 IEC61162-1/2认证?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您的联系。

    目前、我们的器件已经过 IEC 61162-1或 IEC 61162-1认证。 如果您可以分享这些标准的隔离要求、我们将能够确认器件是否满足这些要求。 这将有助于客户轻松获得其产品的标准认证。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kote、

    客户已决定改用 AM26LV31E、因此我将关闭此主题。

    谢谢!

    罗伊