This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1412DWEVM:CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2971880 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1412DWEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1174161/iso1412dwevm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc

器件型号:ISO1412DWEVM

你(们)好

您能否提供 ISO1412DWEVM 的 CE/EU 符合性声明?

电路板显示 CE 标志、因此必须有 EU 符合性声明、但在德州仪器网站上未找到。

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我目前正在与我们的 EVM 团队核实情况、以了解原因。 请允许我在下周回答您的问题。

    此致、  

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、你好、Kenneth。 我们将等待您从感恩节回来。

    和... 感恩节快乐!

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 Chris 的理解。

    最棒的

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否能够找到有关 SO1412DWEVM 的 EU 符合性声明?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的耐心等待。

    以下是此 EVM 的符合性声明文档:  e2e.ti.com/.../DoC-EU-RoHS-_5F00_ISO1412DWEVM.pdf

    我们目前正在努力将此文档发布到 EVM 产品文件夹中。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kenneth、这将关闭查询。