尊敬的 TI Guru:
当 ISO7041中的 VCC1 (引脚1)和 VCC2 (引脚16)未连接时,电流仍然流经 GND1 (PIN8)和 GND2 (引脚9),但两侧的 IO 线路都是悬空的。
在上述条件下、无论连接到 GND 或 VCC 的 EN 引脚是哪一侧、电流分别为2mA 和4mA。
当 VCC1和 VCC2的电源电压约为5V 时、通过引脚9的引脚到引脚垫的电流会增加2mA。
PN = ISO7041超低功耗四通道数字隔离器产品说明书的正确链接(修订版 D)(TI.com)
提前感谢您的快速帮助。