This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742-Q1:I2C 隔离

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742-Q1, ISO1640-Q1, ISO7741-Q1, ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1175543/iso7742-q1-i2c-isolation

器件型号:ISO7742-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO1640-Q1ISO7741-Q1ISO7742

大家好、团队、

我的客户正在查看应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slyt403a/slyt403a.pdf?ts=1669725353435 、并打算将 ISO7742-Q1单向数字隔离器用于 I2C 接口-与应用手册中描述的应用类似。

他们想知道:

  • 是否有任何 I2C 上拉限制?
  • 什么是带宽限制(有吗?  ISO7742-Q1数据速率为100Mbps)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、  

    感谢您考虑 ISO7741-Q1。 如果您需要两个双向 I2C 通道、请考虑使用 ISO1640-Q1、这是我们的隔离式 I2C 接口解决方案、可能更适合您的应用。  

    • 是否存在任何 I2C 上拉限制?
      • I2C 上拉电阻器的值与系统相关、与总线电容密切相关。 有关   计算 I2C 上拉电阻器的更多信息、请参阅 ISO164x 数据表的9.2.2节详细设计过程和 I2C 总线上拉电阻器计算
    • 什么是带宽限制(有吗?  ISO7742-Q1数据速率为100Mbps)
      • 根据应用手册使用 ISO7742时、BW 限制也来自总线电容。 需要计算系统的 R 和 C 值、以使 I2C 上升和下降时间符合该标准。
      • 请参阅数据表中 ISO774x 的输入电容、并使用其余的组件电容以及布线和串联电阻来估算系统的有效 R 和 C 值。 然后可使用该值来估算带宽。

    但愿这有所帮助。 如果您有更多问题、请跟进。  

    最棒的

    Andrew