This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:1.8V 和3.3V 上电的 ISUSB211加电序列

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1174224/isousb211-isusb211-power-up-sequence-on-1-8v-and-3-3v

器件型号:ISOUSB211

您好!

我的客户计划输入 VBUS = 3P3v = 3.3V、VCC = V1P8V = 1.8V。   您能告诉我们电源序列的限制吗?

他计划执行以下加电/断电序列。

  • 加电:1.8V 向上-> 3.3V 向上
  • 断电:3.3V 关闭-> 1.8V 关闭

1.8V:___| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄Ω |____μ A

3.3V:_______ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄μ A |________μ A

此序列是否有任何问题?   请告诉我们。  

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    感谢您的联系。

    我是否可以知道1.8V 上电和3.3V 上电之间以及断电之间的持续时间? 最好同时为两个电源加电、但如果其中一个电源需要先于另一个电源、则3.3V 应在1.8V 之前加电、这与客户计划执行的操作相反。  

    请告诉我,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    我已经就您的 VBUS+V3P3V 和 V1P8V 电源定序问题与设计团队进行了检查、我们确认 ISOUSB211不需要任何特定的电源定序。 任一引脚都可以先通电、器件将在两个引脚供电后开始工作。 您在帖子中绘制的波形对于 ISOUSB211来说不是问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao