This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:IC 的电源

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, SN6501, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1174319/iso1640-power-supply-for-the-ic

器件型号:ISO1640
主题中讨论的其他器件: SN6501SN6505B

各位专家、您好!

我们希望 在设计中使用 ISO1640 I2C 隔离器。 系统具有两个接地基准 GND1和 GND2以及3.3V VDD 的单电源。 我能否将 ISO1640的 VDD1和 VDD2连接到3.3V 的通用电源。 但是 、ISO1640的 GND1连接到系统的 GND1、而 GND2连接到系统的 GND2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    为了保持适当的系统级和组件级隔离、必须在电源之间保持隔离、如果将 VCC 短接在一起、则会有一条系统级路径来绕过适当的隔离、从而消除 ISO1640隔离的优势。  

    此外、如果 VCC 短接且 GND 是单独的、则如果 GND 仍然可以相对彼此移位、则可能会出现信号问题。

    为了克服这一挑战、您需要确保有两个隔离式电源。

    如果您没有单独的电源、则可以考虑使用 SN6505B 或 SN6501等器件与变压器耦合来生成必要的隔离式电源、以保持单独的 VCC 和 GND 隔离。

    最棒的

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Syed、

    很高兴能提供帮助!

    最棒的
    Michael