This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:ISO1042的问题

Guru**** 2380610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1174211/iso1042-questions-of-iso1042

器件型号:ISO1042

尊敬的团队:

我们是否有支持 Vcc 12V 的合适 CAN 解决方案?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    抱歉、我们没有任何支持12V VCC 电压的隔离式 CAN 收发器。 客户寻求12V 电压的具体原因是什么?

    我假设 MCU 或其系统中的其他组件需要5V 或3.3V 电压、并且它们可以始终使用 LDO 或直流/直流将电源从12V 降至5V 或3.3V。 让我知道客户为什么要使用12V 电压为 ISOCAN 器件供电。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao