This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:客户反馈:ISO1050和 ISO1042将在热插拔期间导致通信故障、以及是否可以自动恢复故障?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1169511/iso1050-customer-feedback-iso1050-and-iso1042-will-cause-communication-failure-during-hot-plug-and-whether-the-failure-can-be-automatically-recovered

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件:ISO1042

客户反馈:ISO1050和 ISO1042将导致热插拔期间的通信故障、以及是否可以自动恢复故障?

具体的通信故障原因是什么?

这是客户的口头问题、因此没有原理图和波形图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morty、

    我们不希望这些器件在热插拔操作中出现故障。 您能否请客户 提供 有关通信故障的更多信息? 故障的具体含义是什么、 客户能否分享显示故障的波形?

    您是否还可以要求客户澄清发现故障的测试条件? ISO1042/ISO1050是如何连接到总线的、ISO1042/ISO1050是如何连接到总线的?

    此致、  

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morty、

    客户是否提供了有关器件如何连接到总线以及器件何时连接到总线时是否通电的任何其他信息?

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我一直在等待客户的其他信息、但他们没有。

    我想这是一个软件错误。