This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7761-Q1:替代解决方案

Guru**** 2811115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1171903/iso7761-q1-alternative-solution

器件型号:ISO7761-Q1

您好、专家、

我的客户面临 ISO7761FQDBQRQ1短缺。 请检查我们是否有 P2P 替代器件? 无需更改原理图/布局。

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    感谢您的提问。 遗憾的是、ISO77xx 是唯一采用6通道 DBQ 封装的产品系列。 目前我们没有 P2P 替代产品。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    我还想确保您了解器件 ISO7761FDBQR 的工业版本。 该器件的工业版本在功能上与汽车型号相同、并且与汽车型号引脚相同。  

    最棒的

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    明白了! 感谢您的跟进。  

    Eden Wen