This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7744:直流/直流转换器的输入电容

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7744

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1171373/isow7744-input-capacitance-of-dcdc

器件型号:ISOW7744

尊敬的团队:

ISOW 系列的 DCDC 部分的输入端建议的输入电容是多少?

谢谢、此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的联系。
    我们建议在 ISOW7744的 VDD 引脚上使用的最小去耦电容器组合为" 10µF + 0.01µF "、数据表中"布局指南"部分下也有说明。 我们还建议使用额外的 μ 1µF 来支持更好的滤波并保持稳定的电源。 您还可以参阅以下应用手册、了解有关原理图和 PCB 布局指南的更多详细信息、谢谢。

    如何通过 ISOW7741满足 CISPR 32辐射发射限制


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的快速响应并发送应用手册。

    此致、

    Michael