This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7721:此器件和替代选项的认证。

Guru**** 2927050 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISOW7721, ISOW7741, ISOW7742, ISOW7743, ISOW7841, ISOW7843, ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1170645/isow7721-certification-for-this-part-and-alternative-options

器件型号:ISOW7721
主题中讨论的其他器件:ISO7721ISOW7741ISOW7742ISOW7743ISOW7841ISOW7843ISOW7842

您好!

对于我们的其中一款产品、我们需要直流/直流隔离器和信号隔离器。

我们还要求该器件通过 IEC/UL 61010-1以实现增强型隔离。

我看到 ISO7721是我们的工作、但认证是计划中的、实际上尚未通过认证。

您能否更新认证时间?

此外-您是否可以建议其他替代方案? 它可以是一个部分、也可以是两个部分的组合。

我看到很多选择、但没有库存。

谢谢、

体层器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomer、您好!

    感谢您在 E2E 论坛上发布您的问题。

    ISOW7721认证 计划  于2023年6月左右完成。

    您可以考虑已经过认证的 ISOW7741 (采用同一封装的4通道器件)。

    谢谢、
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Saleem、

    我考虑过 ISOW7741、 ISOW7742、 ISOW7743以及 ISOW7841、 ISOW7842和 ISOW7843、它们似乎都符合我的要求。

    所有这些产品都缺货的问题。

    如果您可以帮助您提供库存选项、我可以使用其中任何一种。

    谢谢、

    体层器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomer、您好!

    我已将您的消息转发给相应的人、并在电子邮件中复制了您。

    谢谢、
    Saleem