Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111, BQ24392
主题中讨论的其他器件: BQ24392
在系统上电期间、下行端口 D+/-信号与上行端口不匹配。 随附的是所见内容的原理图和示波器截图。 原因是什么?可以采取哪些措施来解决?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Glenn、Pavel、
感谢您联系并分享波形和原理图。
我看到 ISOUSB 上游侧的信号真的很慢、不确定 这是否是此类输入的预期行为。 请允许我与有关此主题的专家联系、并返回给您。
同时、我看到电源正从左侧向右传递、而 GND 是分离的。 我不确定这是否会为 VBUS2供电、因为 GND2相对于 VBUS1上的电源浮动。 在测试期间、您能否确认 VBUS2/GND2是否由外部电源供电? 如果不是、您是否可以将两个电源和两个 GND 短路以进行测试并告知我们结果?
此致、
Koteshwar Rao
Koteshwar、您请求的图片、但耗材不足。 在摘要集线器中、电源上的 USB 正常工作、但 USB A 和 USB C 壁式适配器不工作。
USB 集线器连接到计算机、 VBUS1和 VBUS2短接在一起

电源上的 USB 端口、VBUS1和 VBUS2短接在一起

USB A 墙上适配器 、 VBUS1和 VBUS2短接在一起

VBUS1和 VBUS2短接在一起的 USB C 壁式适配器

作为参考、完整器件型号为 ISOUSB111DWXR (SSOP)
今天、我们提出了几个相关的问题
1: 是 DWR 和 DWXR 两种封装之间的芯片相同
2. DWR 封装上的引脚12标记为 PIN、建议上拉至3.3V。 DWXR 封装上的引脚12为 V1OK。 此封装中是否在内部上拉了引脚?
引脚4和13的功能是什么? 目前 保持悬空 、但我们是否应该上拉至3.3V?
这就是信号在连接到 USBHUB 时的外观

您好、Glenn、
感谢您分享其他信息和波形、这很有帮助。
为了确保我正确理解问题、请允许我根据我的理解重新表述以下问题。
假设 我的理解正确、我有以下问题。

在上面的波形中、适配器似乎在推动 UDx 引脚上的 SE1、即在 UD+和 UD-上的单端"1"。 这是一个无效输入、器件不会在 DDx 引脚上重复生成相同的输入。 相反、我相信它会像您已经指出的那样发送一个 J 状态来将 USB 器件推至空闲状态。 这似乎是一种预期行为。
也许适配 器是专门设计的、这样器件在充电期间会进入空闲状态。 因此 、USB 上没有数据传输、我认为这是壁式充电器的预期用例。 如果我的假设或理解不正确、请务必帮助澄清应用、用例、预期行为以及您可以了解的任何其他信息。 我对应用程序和用例的了解越多、我们就能更快地找出原因并解决问题。
请允许我回答您在上一个帖子中列出的问题。
[引用 userid="358665" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1167903/isousb111-urgent-d-d--mismatch/4394999 #4394999]1. 是 DWR 和 DWXR 两种封装之间相同的裸片[/报价]是的、它是两种封装之间的同一个裸片。
[引用 userid="358665" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1167903/isousb111-urgent-d-d--mismatch/4394999 #4394999"]2. DWR 封装上的引脚12标记为 PIN、建议上拉至3.3V。 DWXR 封装上的引脚12为 V1OK。 此封装中是否在内部上拉了引脚?
[/报价]是的、对于 DWX 封装、引脚在内部上拉至 V3P3V2。
[引用 userid="358665" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1167903/isousb111-urgent-d-d--mismatch/4394999 #4394999"]3. 引脚4和13的功能是什么? 目前 保持悬空 、但我们是否应该上拉至3.3V?[/QUERP]这些引脚未使用、使其保持悬空是非常好的。
此致、
Koteshwar Rao
Koteshwar、您的问题的答案。
原理图的输出连接到充电座中的处理器。 它感应 USB 活动以打开支架中的无线充电器。
您好、Glenn、
我们已经就这个问题进行了离线讨论、并确认 ISOUSB111不会重新生成出现在其上游侧上行侧上行侧的 SE1 (无效输入)。 我们还建议使用 BQ24392等 USB 充电器检测器件、以确保正确检测各种类型的 USB 充电器。
因此,我将继续把这篇文章标记为“已关闭”。 如果您有任何疑问、请随时回复此帖子或创建新帖子、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao