This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:回流次数

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1170308/iso7842-number-of-reflow-times

器件型号:ISO7842

大家好、团队、

我有客户的问题。

ISO7842DWW 可以回流的次数是否有限制? 客户询问是否可以重复回流。
我已确认数据表中指出峰值回流温度为260°C

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    感谢您的提问。 只要不超过峰值回流温度、2次不应影响器件。  

    有一 篇相关的 E2E 文章和 应用手册对此进行了更详细的介绍。 应用手册指出、"IC 封装按照 J-STD-020分类并可承受三个回流周期"(第5节: MSL 等级和回流焊曲线)。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有更多问题、请跟进。  

    最棒的  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的支持。 我知道。

    此致、

    Masa