This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720-Q1:隔离等级

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1170496/iso7720-q1-isolation-rating

器件型号:ISO7720-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7720

大家好、

对于 ISO7720,它描述了5000V rms 隔离等级,它意味着5000*1.414V DC 隔离等级,对吧?

谢谢、

斯卡莱特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    感谢您在 E2E 论坛上发布您的问题。

    我们使用交流波形(rms 或 pk 值)执行高电压测试。 我们注意到、隔离栅上的直流电压比交流电压严格得多、因此我希望 ISO7720能够轻松通过5000*1.414直流电压应力。

    谢谢、
    Saleem Marwat